结果:找到"D-Sub 端子 ",相关内容286条
- D-Sub连接器是什么?是VGA吗?
- 串行通信曾经占主导地位。它曾经是将打印机、扫描仪、鼠标和操纵杆等外围设备连接到PC的最流行方式之一。最常见的串行通信连接器类型是D超小型连接器,也称为D-sub。尽管它们在一些应用中已经被取代,但D-sub连接器仍然具有相关性,并在今天以多种方式使用。以下是需要了解的关于D-sub连接器的9件事:1、D-Sub连接器曾经是计算机系统中使用的最小连接器之一。它们因其D形金属连接器外壳而得名。金属外壳围绕着两排或多排平行的引脚或插座,这些引脚或插座串联传输数据。2、有五种不同的连接器外壳尺寸。每个外壳尺寸可以有两种不同的引脚配置。标准外壳尺寸有两排引脚,高密度版本有三排引脚。插入式D-Sub连接...
- 所属专栏: 技术交流 标签: D-Sub连接器 D-Sub 发帖人:Lcom诺通 发帖时间:2024-02-09 11:46:00
- D-Sub线有没有更简便安装的方式?
- 如何更便捷的安装D-Sub?这一问题一直是很多用户的心声。在安装时你是否有考虑这一个细节,就是D-Sub线缆左右两边的螺丝非常有用,本文将围绕一种D-Sub全新安装方式,介绍其特色。一、D-Sub接口可正反向拧入螺丝的新方式我们直接进入正题,无论D-Sub为公或母,均可正向拧入滚花翼形螺丝,或反向拧入六角母头螺丝。这一专利设计,使用户仅需选用一款恰当的螺丝,即能将D-Sub接入公或母头端口。除此之外,这类D-Sub还适用于面板安装,这是目前市场上的同类产品所不具备的,其秘密在于套件中所附的4个特殊六角母头螺丝,只需拧上它们,即可将D-Sub安装至厚度不超过0.062"(0.2cm)的面板上。...
- 所属专栏: 技术交流 标签: D-Sub线 DB9 DB25 发帖人:Lcom诺通 发帖时间:2023-11-08 17:56:00
- D-Sub线缆经济型、优良型、特优型的内部结构有什么区别?
- 针对不同的应用环境,D-Sub线缆的内部结构也会随之变化,除了更好适配外,也降低了安装费用。我们将围绕三种常见的D-Sub线缆,分成3种类别进行对比。一、经济型D-Sub线缆经济型D-Sub线缆性能稳定,采用26AWG多股导线,铝箔屏蔽,具备良好的柔韧性和屏蔽效果。完全注塑式后壳,确保连接稳定性。适用于对线缆柔性有一定要求的应用环境。经济型模制D-Sub线缆,DB9公/DB9母,10.0ft/3m二、优良型D-Sub线缆优良型在经济型的基础上进一步升级,采用了铜屏蔽层,屏蔽效果进一步提升。镀金触点可确保多次反复插拔后的连接可靠性。优良型模制D-Sub线缆,HD26公/HD26母,25.0ft...
- 所属专栏: 技术交流 标签: D-Sub 端子 发帖人:Lcom诺通 发帖时间:2023-10-13 10:45:00
- 接线端子的连接要求你了解吗
- 接线端子主要是指机械行业中经常提到的一种连接器。由于其精度更高,所以将其描述为端子更为准确。现在有很多地方使用接线端子。接线端子在使用时最重要的是要连接好,否则就白费了。下面金航标小编将为大家详细讲解具体的连接方式。一般来说,它由两部分组成。两个独立的部分通过拨插连接。一部分负责压缩线路和整理规范,另一部分负责插入到另一个源中。在片材的顶部实现对接和连接的作用。这是一种简单的机械连接,但对防振要求很高。如果连接不紧密,就无法实现数据和电流的有效传输,也就无法实现其功能。一般情况下,为了方便使用和安装在插座的两端,还可以在上面加配耳,看起来像我们人类的耳朵,但是方便我们用手操作,用力更准确。这...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 接线端子 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2022-07-18 16:52:00
- 接线端子的连接要求你了解吗
- 接线端子主要是指机械行业中经常提到的一种连接器。由于其精度更高,所以将其描述为端子更为准确。现在有很多地方使用接线端子。接线端子在使用时最重要的是要连接好,否则就白费了。下面金航标Kinghelm将为大家详细讲解具体的连接方式。一般来说,它由两部分组成。两个独立的部分通过拨插连接。一部分负责压缩线路和整理规范,另一部分负责插入到另一个源中。在片材的顶部实现对接和连接的作用。这是一种简单的机械连接,但对防振要求很高。如果连接不紧密,就无法实现数据和电流的有效传输,也就无法实现其功能。一般情况下,为了方便使用和安装在插座的两端,还可以在上面加配耳,看起来像我们人类的耳朵,但是方便我们用手操作,用...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 接线端子 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2022-07-04 08:51:00
- EDA端子帽做个原理图库
- 端子帽可否也做个原理图库,方便导出BOM
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 端子冒 EDA 发帖人:hemu 发帖时间:2020-11-04 11:12:00
- 音频光纤收发端子汇总
- 深圳锦宏世纪科技是一家集研发、生产、销售和技术服务为一体的音频光纤发射芯片、音频光纤接收芯片、音频光纤端子、红外线接收头、光电对管的高科技企业,其核心管理人员具有多年的专业芯片封装制造经验。财富热线李R1-8-9-3-8-0-4-7-3-0-0Q:2881671130同样代理音频光纤同轴解码芯片MS8422(CS8422)MS8416(CS8416)MS8413MS8412音频光纤线OD4.0OD2.2OD4.2线长度/款式可定制!音频光纤收发座子型号:R020R015CR024R026R005R015AR015BR020AR021R028R1150R1150A产品广泛应用于DVD、DVB、...
- 所属专栏: 技术交流 标签: CS8422 R024光纤端子 发帖人:音频IC 发帖时间:2020-10-11 15:53:00
- 金航标kinghelm推出3代、4代板端座子产品
- 深圳市金航标kinghelm电子有限公司(www.bds666.com)成立于2007年,是国家级高新技术和双软认证、ISO9001质量体系认证企业,主要研发生产BDS/GPS天线、WIFI天线、天线连接线、chip陶瓷天线等产品。产品广泛应用于车载导航定位、TWS蓝牙耳机、物联网、智慧家庭、智慧城市等领域。金航标kinghelm产品3代IPEX板端座子为了给广大终端客户提供优质的服务。金航标kinghelm研发生产的3代、4代IPEX板端座子已在立创商城(www.szlcsc.com)、华强电子商城(www.hqew.com)、阿里巴巴(https://dgic2010.1688.com/...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 3代、4代、板端座子 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2020-06-05 09:03:00
- 建议商城端子分类还是按以前的端子名称分类
- 建议商城端子还是按以前的端子名称分类。以前要找个端子,在大的类别里找,比如PH,XH等。查找很方便。现在端子的分类乱的很,找不到名称分类。用收索功能也是不全面,难以找到像要的比如:收索PH2.0,才出来几个,很多PH2.0端子无法收索到,从大的类别中查找更是艰难。希望商城采纳!!
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 建议 端子 分类 发帖人:帮忙推荐MCU 发帖时间:2019-02-20 08:58:00
- 台湾町洋DINKLE5.08间距单排双排可组合式PCB端子
- 台湾町洋是高品质的PCB端子生产厂家,今天给大家介绍常用的2款端子,希望大家在设计PCB时可以采用5.08单排端子型号:EK508V-02P(2位)EK508V-03P(3位)通过2位和3位组合可以满足任意位数的使用需求5.08双排端子型号:EELK508V-04P(2位双层)EELK508V-06P(3位双层)同样的2位和3位组合可以满足任意位数的使用需求
- 所属专栏: 代售推荐 标签: 町洋 DINKLE 5.08端子 发帖人:SZHH 发帖时间:2017-06-14 15:12:00
返回